This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:输出电压纹波变化问题

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS65130, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011477/tps65131-problem-for-vout-ripple-variation

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件: TPS65130TPS54531

一位 α 开发了 TPS65131+T Ü V 电路板。

在评估这些电路板时、TPS65131 Vout 纹波存在很大差异。

请参阅以下测试结果、Vout 纹波变为72.9mV 至887mV 取决于电路板。

(相同的电路、布局和条件)

大输出电压纹波板上的・μ V 示例输出电压纹波波(200mV/div 和500μs μ V/div 缩放)

・示例正常输出电压纹波板上的输出电压纹波波波形(20mV/div 和50μs μ V/div 缩放)

【问题】

请告诉我以下四个要点;

・我认为原因是 TPS65131的控制电路和外部组件发生变化、对吧?

・如果正确、是否有减少外部组件变化的改进点?

・我在 TPS65130的 E2E 主题下方找到了 TPS65131是否也可能依赖于标记?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952655/tps65130-tps65130-vpos-ripple-issue-in-power-save-mode/3522644

・如果有其他原因、请告诉我。

【其他信息】

・TPS65131的规格:5Vin 至±15V、小于100mA

外部组件为、L:4.7μH μ H、Cout:10μF×3、其他器件基于数据表建议。  

・当增大 Iout 时、Vout 纹波减小。 但在电路板纹波之间保持推理。

・5Vin 侧由 TPS54531的5Vout 供电、这些纹波也取决于电路板。

但 TPS54531没有理由、因为当 TPS54531和 TPS65131分别截止和评估时、TPS54531不会出现较大的输出电压纹波。

如果需要更多详细信息、请通过电子邮件直接联系

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    遗憾的是、在 PFM (省电)模式下、器件之间的纹波可能会有很大的差异、其中开关是突发进行的、而不是 PWM 模式下的持续开关(PSP/PSN 引脚连接到 GND)。 我不确定这在您的应用中是否可行、但如果输出电压纹波是目标应用中的重要考虑因素、我建议将 PSP/PSN 引脚接地、以便器件始终在 PWM 模式下运行并提供始终较低的输出电压纹波电平。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    由于您使用私人消息向我发送了原理图、并在私人线程上讨论了此问题、我将关闭此线程。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特

    感谢您对私人按摩的建议。

    我将关闭并解析此主题。

    此致、

    Satoshi