This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:是否有没有升压器件的类似器件?

Guru**** 2605975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011838/tps61196-is-there-a-similar-device-without-the-boost-part

器件型号:TPS61196

你(们)好

我的客户正在考虑将 TPS61196用作其 LED 驱动器、但他们不需要升压器件(他们已经有其他器件来提供所需的电压)。

我检查了 TPS61196的 E2E 主题、注意到之前发布了类似的问题、该主题的答案是"TPS61196可在不使用升压器件的情况下用作电流阱"。  

我将尝试 向 客户解释这一点、但我们是否有一个类似于 TPS61196的 LED 驱动器、该驱动器仅具有电流吸收器件? 由于降低成本是他们的首要任务、我认为如果我们能够提供这样的解决方案、我们将更具竞争力。

如果您对此有任何建议、请告诉我。

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardy、在这种情况下、您能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、该器件可在没有升压功能的情况下用作从模式。 您可以参阅数据表中的第8.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈迪

    感谢您提供信息。

    我们是否有与此类似但没有升压器件的器件?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否知道客户希望使用多少通道和多少电流、以及输入电压电平和 LED 配置? 我们没有与 TPS61196非常相似的线性功率器件。 根据系统要求、我们也许可以找到其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈迪

    感谢您的回复。

    输入电压为5V (首选)或12V、各为4通道100mA。

    他们计划使用的信道设置如下所示:

    1通道:LED1
    2通道:LED2
    3通道:LED2
    4通道:LED1

    请告诉我、我们是否可以提供有关此问题的任何解决方案。

    谢谢、此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供相关信息。 对于 LED 配置、我们需要知道串联了多少个 LED、这决定 了 LED 的电压电源和输出通道的最大额定值。

    另一件事是该驱动程序用于什么应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈迪

    我已向您发送一封电子邮件、以讨论有关申请的详细信息、我们可以通过电子邮件进行讨论。

    但基本而言、它们使用2个串联的 LED。

    此致

    David