请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 大家好、
我的客户希望使用以下配置构建备用电源模块、BATFET 与输入感应电阻器断开连接。
您能评论一下这个想法是否可行吗? 谢谢!

此致、
Sam Ting
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sam:
不建议使用此配置。
BQ24780S 是一款混合升压充电器。 在典型应用场景中、适配器可以在为电池充电的同时直接为 SYS 供电。 如果系统负载消耗的功率超过适配器可提供的功率、则 BQ24780S 可进入混合功率升压模式。 电池电压通过转换器升压、电池放电以帮助适配器为重系统负载供电。
但是,如果从 RAC 到 SYS 的路径如图所示被切断,则适配器无法为系统负载供电。 混合动力升压模式也不可用。 这不是 BQ24780S 的预期用例、与典型应用图相比、我看不到切断此路径的好处。
此致、
Angelo