This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 充电器 IC

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ24773, BQ24800, BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012542/bq24780s-bq24780s-charger-ic

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24800BQ24780BQ24773BQ24735

您好!

想知道我可以用来代替 BQ247800以外的 BQ24780S 的任何引脚兼容 IC。

功能完好。

我能否将 BQ24773 (NVDS)与混合拓扑连接一起使用来代替 BQ24780?  

此外、请推荐其他具有成本效益的 IC (类似于 BQ24780S 成本)、其功能与 BQ24780S 相同、并采用 任何引脚结构。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kavitha、

     

    您可以将 BQ24780S 和 BQ24800用作引脚对引脚兼容的器件。 但是、BQ24773和 BQ24780S 之间存在许多差异、因此这些器件不能互换使用。 最基本的区别是 BQ24773使用 NVDC 架构、因此 VSYS 首先由降压转换器降压。 另一方面、BQ24780S 采用混合升压架构、因此 VSYS 大约等于适配器电压。 下面的文章更详细地解释了这些架构:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/archive/2016/09/19/understanding-battery-charger-features-and-charging-topologies

     

    如果您正在寻找其他混合动力升压充电器、也可以考虑 BQ24735、但引脚分配与 BQ24780S 不同。

     

    此致、

    Angelo