This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:适用于 Flybuck 应用的 LM5017

Guru**** 2815035 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5019, LM5018, LM5181, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012777/lm5017-lm5017-for-flybuck-application

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: LM5019LM5018LM5181LM5180

大家好、

我们希望使用 LM5017设计采用 Flybuck 拓扑的隔离式电源。 但 在 slpc017b 计算器中、我们发现不建议在 Flybuck 表中使用 LM5017。 原因是什么? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    LM5017转换器是 LM5018和 LM5019的高电流版本、因此应该是可行的。 正确的器件取决于输入电压范围、输出电压和输出电流规格。

    请注意、我们还有 LM5180/LM5181 PSR 反激式系列、该系列也可能起作用(尤其是在不需要初级侧输出的情况下)。

    此致、

    Tim