This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:UCC27517#39是否可以直接将接地连接到 PFC 电路主环路的接地模式?

Guru**** 2502395 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517, UCC2750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012333/ucc27517-can-ucc27517-s-ground-connect-directly-to-ground-pattern-of-pfc-circuit-main-loop

器件型号:UCC27517

大家好、  

我的客户正在考虑将 UCC27517用于 PFC 电路。  

客户问、UCC27排列 的接地是否可以直接连接到 PFC 电路主环路的接地模式?  

客户想知道 这样做会产生什么(不良)影响。 请告诉我们。  

如果不建议使用此方法、您能建议如何处理 UCC2750的接地?  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo-San、

    我需要时间来了解这一点 、明天我会回来。

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo-San、

    栅极驱动器的接地端可以直接连接到 PFC 的晶体管源极 GND、如下所示:

    此外、必须最大限度地减小从栅极驱动器 GND 到源 GND 的接地环路、以减少栅极驱动路径中的杂散电感。  这将有助于最大限度地减少栅极驱动器出现的接地噪声/抖动。

    此外、请参考 数据表的第12节"布局指南"、以此作为减少接地环路的参考。

    ----

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮、否则请随意跟进!

    谢谢!

    Aaron Grgurich