This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:微控制器和电平转换电路设计

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012294/ua78l-microcontroller-and-level-shifting-circuit-design

器件型号:UA78L

你好。 我是一名年轻的质量工程师、最近我开展了一个项目、其中找到根本原因的最佳方法是从我的电路设计问题清单中找出所有问题。 当前有问题且电路中的特定部件是 UA78L05ACDR。

此设计较旧、因此它们使用稳压器来驱动电平转换器(MOSFET 的漏极侧)的 MOSFET (而不是芯片)。 同一个稳压器驱动微控制器、该微控制器还向电平转换器的漏极侧驱动 I2C 信号。 (图片中的这些是 SCL 和 SDA 信号。) 我在数据表的第8.2.2节下看到、图7是指驱动电平转换器时数据表上的布局。 由于稳压器驱动微控制器和该电平转换器(MOSFET)、我想知道是否根据我所描述的内容鼓励或劝阻了图7中的这种布局? 我还想知道、不以这种格式设置稳压器会产生什么影响? 数据表指出"这可在启动和短路运行期间保护稳压器免受输出极性反转的影响。" 我希望有人能更详细地向我解释这一点、或其他可能出现的问题、因为电路的设置方式与数据表中的图7不同。  

我在下面附上了原理图主要部分的图片(希望它足够清晰)、以帮助我完成上述内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请留出2-3个工作日、让我们查看所有详细信息并返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了保护 UA78L05、我建议您务必放置二极管以遵循数据表。

    由于 IC 的输出连接到电平转换器和数据信号、因此二极管可防止出现您之前提到过的数据表中所述的反向电流情况。 由于这些信号都不是固定的、也不是接地的、因此在启动或瞬态运行条件下、这些电压的变化可能会强制 LDO 上产生负电压或反极性电压(Vout>Vin)。

    在负电压情况下、添加的二极管将允许从接地端到输出端负电源轨的额外路径、而不是从 LDO 提供电源、这会导致 LDO 上出现过流短路情况、并可能导致关断或在极端情况下可能出现故障。 在反极性情况下、BJT 上的高电势会导致电流流入发射极、从而对器件造成损坏、但使用附加二极管、 该电压将被钳制、从而在 BJT 元件上提供额外的保护、假设输出再次稳定在可操作范围内、则可能会节省器件。 但是、根据您提供的原理图、我不认为反极性电压是此应用的问题。