This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:有用寿命信息

Guru**** 2584535 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011472/lmg1020-information-of-useful-lifetime

器件型号:LMG1020

我想询问有关 LMG1020使用寿命的信息。 有人可以建议吗?
例如、拥有与温度传感器相同的文档将会有所帮助。
https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snoa994/snoa994.pdf

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科依马-圣、

    感谢您的参与!

    我正在研究它、并计划在几天内再次与您进行讨论。

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关器件的使用寿命,请参阅 TI 的通用认证指南 应用报告,特别是第12节认证/可靠性。  因此,TI 的半导体技术的开发目标是在105C Tj 的100k 通电时间下实现小于50FIT 的目标。

    ----

    本应用报告为工程师提供了一种方法来确定 TI 产品的可靠性是否满足其应用要求。

    ----

    我想在应用报告中强调以下几点:

    • 使用寿命随温度变化。  将有效温度降低到105C Tj 以下将延长100k 通电小时以上的使用寿命。  反之亦然。
    • 用于计算光伏逆变器应用的使用寿命的方法(图5)也可用于其他 TI 产品、包括 LMG1020。
    • 结果将取决于具体的客户任务剖面。

    ----

    我希望这对您的问题有所帮助和解答!  如果是、请按绿色按钮;否则、请随意跟进。

    谢谢、

    Aaron Grgurich