This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3705:在 WDI 再次开始切换之前、WDO 是否会保持低电平?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011678/tps3705-will-wdo-remain-low-until-wdi-begins-toggling-again

器件型号:TPS3705

有关 WDO 功能的快速问题...   假设系统中的所有其他功能正常、当 WDI 停止切换、并且 WDO 被激活(驱动为低电平)... WDO 是否会无限期保持低电平、直到 WDI 再次开始切换?   数据表显示、被激活的 WDO 将"重新初始化"看门狗计时器...   因此、有一点不清楚这是否会使输出复位。   我不认为、我认为它会无限期保持低电平、但希望进行验证。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    遗憾的是、WDO 不会无限期保持低电平。  在 tt (OUT)达到1.6s (典型值)后、WDO 将置为有效(被驱动为低电平)。  如数据表所述、一旦发生此事件、看门狗输出将变为高电平、重新初始化并将在1.6秒(典型值)后再次重复。  请参阅以下内容:

    以上是客户提供的另一个主题的图片。  如您所见、如果 WDI 没有切换、/WDO 将每1.57秒启动一个低电平有效信号。  

    我希望这能回答你的问题。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否有任何更新?  如果不是、您能否通过单击"已解决"来关闭该主题?  谢谢!