This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:默认值确认

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012598/bq25723-default-values-confirmation

器件型号:BQ25723

您好!

BQ25723 数据表的表9-2是否说明了每个电池配置的默认值?
例如、如果我们将 CELL_BATPRESZ 设置为3S 模式、则默认充电电压为12.6V、直到通过 I2C?

在大多数情况下、我们可以通过 I2C 为3节锂离子聚合物电池编程适当的充电值。
但是、在无法实现这一点的情况下、例如从电池电量耗尽时恢复时、我在这里的目标是确认此器件可以具有适当的硬件设置值。

该器件是否可以在没有 I2C 的情况下独立使用?

此致、
Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、正确。 当 CELL_BATPRESZ 为3S 时、默认充电电压为12.6V、直到通过 I2C 更改寄存器。



    不需要、该器件需要与 I2C 配合使用、因为默认充电电流为0。 但是、有一个"AUTO_WAKEUP_EN"功能在某些情况下可能很有用。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。