This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242:LCD 背光 LED 驱动

Guru**** 2596515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012319/tl4242-lcd-backlight-led-driving

器件型号:TL4242

您好!

我们有一个具有6个并联 LED 的 LCD。 背光 LED 电压 Vf= 3.3V (最大值)。 每个 LED 电流如果= 20mA。 因此 LED 总电流= 120mA。 我们的电路板上有3.3V 和12V 电源。 请建议使用 LED 驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tps92610或 tps92613可能适合这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank。

    但是、建议的器件没有库存。 您可以建议其他替代器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向您的销售商咨询订购事宜。