This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:充电时 BQ24133发热

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012612/bq24133-bq24133-heat-when-charging

器件型号:BQ24133

你(们)好

采用 BQ24133的客户设计、在芯片充电期间、如果仅为负载断开电池或断开仅输入电源电池电源、则温度正常。

其他功能正常。 最大充电电流设置为1A、电路板为2层。 芯片下方的散热孔连接到散热焊盘。

芯片的表面温度可能是使用热电偶进行测试的、在最热的时候可能是50°C。

如何增加散热?

Thnaks

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能进一步解释一下散热焊盘是如何连接的吗? 在将接地层连接到其他层的散热焊盘下方是否有足够的通孔? 接地平面有多大?

    谢谢、

    Mike Emanuel