This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高侧开关建议

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45, TPS2HB35-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012776/high-side-switch-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS272C45TPS2HB35-Q1

你(们)好  

我们是否有一些高侧开关产品系列建议将 P2P 替换为 Infenion BTS5030和 BTS5120?

e2e.ti.com/.../Infineon_2D00_BTS5030_2D00_2EKA_2D00_DS_2D00_v02_5F00_01_2D00_EN.pdf

e2e.ti.com/.../Infineon_2D00_BTS5120_2D00_2EKA_2D00_DS_2D00_v02_5F00_01_2D00_EN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    我们没有引脚对引脚兼容的 Infenion FET 替代产品。 是否有客户想要匹配的规格? 例如:Rdson 或某些功能。 对于 TI 高侧开关、我们确实提供了可调节电流限制和内部钳位等功能、用于驱动电感负载等

    如果您对客户有更详细的要求、我们可以提供更好的建议。

    谢谢!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们是否拥有一些功能相似或可能包括这些信息设备的产品系列? 根据我的意见、客户希望因短缺而更换它们、并且需要的器件性能不会比这些器件差。 感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    您是否可以让客户浏览 TPS272C45的数据表作为起点、以了解其是否具有所需的功能? 一旦我们获得客户反馈、我们就可以跟进更多信息。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    没问题。 此外、由于我的客户是汽车 OEM 层1、因此您可以建议将汽车器件(我搜索的是 TPS272C45、而不是汽车器件)作为起点、然后我将与我的客户再次核实、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    TPS2HB35-Q1是一款可帮助客户快速入门的汽车器件。 请随时通过电子邮件向我发送详细的客户信息、以便我们能够提供更好的支持。

    此致、

    您好