This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:BQ25611D 操作问题。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012515/bq25611d-bq25611d-operational-questions

器件型号:BQ25611D

您好!

我的客户对 BQ25611D 的操作有一些问题、需要说明。

这里提到的升压模式是什么、它是 指从 BAT 到输入的升压电压? 还是从 BAT 到系统的升压电压?

 2.未应用充电器(插件)时 REGN 电压是多少?  他们正在尝试 了解此 IC 是否提供欠温放电保护。

当数据表显示 2A 时效率为92%时。 它是指输入端的2A 电流、还是指提供给 BAT 的2A 电流?

 

谢谢!

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christina、您好!

    升压模式输出在 VBUS 上。

    充电器仅在充电期间提供保护。 REGN 在放电期间不存在。

    效率以电池的充电电流为基准、而不是以输入电流为基准。 您可以参考该图:图8-1。 充电效率。

    此致、

    Wyatt Keller