This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7138:UCD7138 HV 应用

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012142/ucd7138-ucd7138-hv-application

器件型号:UCD7138

尊敬的先生:

我想将 UCD7138用于最大 MOSFET VDS 为150V 的应用(IPP076N15N5AKSA1)。

是否可以使用此驱动器不带 VD 引脚?

如果不是 ,您是否可以建议150V 总线电压的备用 PN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不需要 VD 来感应体二极管导通时间、可以将其用作150V MOSFET 的通用驱动器。

    此致、

    肖恩