尊敬的团队
适用于不带电池的 BQ25606。
客户有一些问题、可以帮您回答吗?
系统能否提供稳定的电压?
2. VSYS 上的额定电流是否仍然支持最大值 在取出电池时为3A?
3、什么是充电禁用和启用、如何控制 禁用/启用或状态 在哪种情况下发生?
非常感谢
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
客户 按照以下步骤检查了 EVM“BQ24195EVM-193”的操作,发现 VSYS 电压将降至3.1V,您能不能帮助澄清它是否正常
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
验证_1
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
verify_2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
客户 发现这两个测试,VSYS 电压将随 负载电流下降。
如果从 VSYS 上移除负载,该 VSYS 可以在3.67V 上保持稳定。
非常感谢
丹尼
您好、Denny's、
您能否分享一些有关 VBUS、VSYS 和 VBAT 的示波器捕获以供我们查看? 也可以使用 IBUS 和 ISYS。
需要考虑的一些事项:根据节点测量和布线电阻、充电器 IC SYS 引脚上的电压可能为3.7V。
另请参阅 数据表的第8.3.2.5节"转换器加电"、有时如果 SYS 降至足够低的水平、ILIM 将设置为200mA、这将限制 VSYS 上的电压。
此致、
Wyatt Keller