This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606无需电池即可提供稳定的系统电压

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011887/bq25606-bq25606-supply-stable-system-voltage-without-battery

器件型号:BQ25606

尊敬的团队  

适用于不带电池的 BQ25606。

客户有一些问题、可以帮您回答吗?

系统能否提供稳定的电压?

2.  VSYS 上的额定电流是否仍然支持最大值 在取出电池时为3A?

3、什么是充电禁用和启用、如何控制 禁用/启用或状态 在哪种情况下发生?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    充电器仍会根据您共享的表在没有电池的情况下提供 VSYS_MIN 电压下的 VSYS。 只需确保禁用充电、否则 STAT 引脚在尝试为 BAT 引脚上的电容充电时很可能会产生脉冲。  

    是的、充电器的最大电流输出为3A。

    您应该使用 CE 引脚来控制充电启用或禁用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户 按照以下步骤检查了 EVM“BQ24195EVM-193”的操作,发现 VSYS 电压将降至3.1V,您能不能帮助澄清它是否正常

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    验证_1

    1. 输入电压:5V/1A 电源
    2. 具有数字负载的 VSYS:1A
    3. /CE 引脚 :低
    4. 电池:已安装或已卸下

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    verify_2

    1. 输入电压:5V/1A 电源
    2. 具有数字负载的 VSYS:1A
    3. /CE 引脚 :高
    4. 电池:已安装或已卸下

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    客户 发现这两个测试,VSYS 电压将随 负载电流下降。

    如果从 VSYS 上移除负载,该 VSYS 可以在3.67V 上保持稳定。

      

    非常感谢  

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    您能否分享一些有关 VBUS、VSYS 和 VBAT 的示波器捕获以供我们查看? 也可以使用 IBUS 和 ISYS。

    需要考虑的一些事项:根据节点测量和布线电阻、充电器 IC SYS 引脚上的电压可能为3.7V。

    另请参阅 数据表的第8.3.2.5节"转换器加电"、有时如果 SYS 降至足够低的水平、ILIM 将设置为200mA、这将限制 VSYS 上的电压。

    此致、

    Wyatt Keller