This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:与 TLV62568的比较

Guru**** 2504725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012722/tlv62568a-comparison-to-tlv62568

器件型号:TLV62568A
主题中讨论的其他器件: TLV62568

大家好、  

如果客户从 TLV62568A 切换到 TLV62568、则必须考虑哪些设计变化。 强制 PWM 模式是唯一的区别吗?因此、与  某个版本相比、如果他使用 TLV62568、他的噪声性能和轻负载性能更差?

您能否提供有关这方面的更多详细信息?

谢谢

1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    就 LOUT 和 Cout 而言、只要客户使用了 TLV62568A 数据表中指示的值、就可以在他们转向 TLV62568时使用现有器件(参见下图)。

     TLV62568可在阶跃负载期间提供更高的纹波电压(轻负载条件下)和更慢的瞬态响应(较高的下冲/过冲)。 这主要是 由于在较低的负载电流下工作模式(PFM 模式)发生了变化。  

    如果您需要其他信息、请随时强调。

    此致、

    Excel