This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:用于熔断化学保险丝的 FET

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012705/bq76942-fet-for-blow-the-chemical-fuse

器件型号:BQ76942

HY 团队、

 建议使用哪种类型的 FET 来熔断化学保险丝?

激活时、保险丝引脚上的输出电压电平是多少?

谢谢、

Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    建议使用的 FET 是一个 NFET、它可以阻断超过最大 BAT 电压的电压。 数据表还指示  了保险丝引脚上的最大输出电压为9V (但典型值大约为7V)。 您可以在数据表中查看图16-1和16-3中的原理图示例。 数据表中的第12.10节保险丝驱动器可能有更多有用信息、第7.9节保险丝引脚功能将有引脚规格以提供更多详细信息。  

    此致、

    Andrew