This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084A:和#39;需要多个 PG 输出和相关的上拉电阻器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084A, TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012070/tlv62084a-and-ing-multiple-pg-outputs-and-associated-pull-up-resistors-required

器件型号:TLV62084A
主题中讨论的其他器件: TPS62825

你(们)好

 我们有一个设计、用于为 SOC 供电、该 SOC 本身具有5个电压轨:

  1. 1.8V AON (常开)
  2. 3.3V
  3. 1.8V
  4. 0.8V
  5. 0.65V

 有时,我们可能会决定禁用的(2)-(5),以便在保持1.8V AON 电源供电的同时节省功耗。  我们的 SOC 在其常开(AON)部分中具有 PWRGOOD 输入、用于确定在所有电源备份后何时可以安全地从复位状态释放 SOC。

 对于5个电源、我们使用 TLV62084A。  我在原理图中附上了这些连接方式的简化草图。  尽管看起来比需要的复杂一些、但电路板上的系统的其他部分也需要这种复杂性。  电源的基本功能是、5V 电源和1.8V 常开电源将始终上电。  但是、其他下游电源将根据 SOC 的需求启用/禁用。

 我们需要确保正确使用 PG 引脚与我们的 SOC 之间的关系。  在数据表中、它指出:

PG 端子是一个漏极开路输出,额定灌电流通常高达0.5mA。 电源正常输出需要一个上拉电阻器,建议将其连接到器件输出。”

由于我们有4个电源,它们可以有效地将 PG 输出整合在一起,以馈入 SOC 的 PWRGOOD 输入,因此我们对此建议感到关注。  如图所示、我们的目的是为1.8V 常开电源轨的每个 PG 输出添加上拉电阻。  kΩ PG 输出的驱动能力为0.5mA、因此我们为每个输出选择了一个178k Ω 电阻器。  由于本视频 https://training.ti.com/combining-power-good-signals 上的指导、我们选择了一个物理与门将它们连接在一起。

 

由于所有这些电源都具有其 PG 输出和,因此我们需要将 PG 逻辑高电平输出保持在与和输入以及 SOC 相同的电平。  因此、我们不遵循将电源正常输出上拉电阻器连接到器件输出的建议。  相反、我们将上拉电阻连接到常见的1.8V 电源、并利用 PG 输出的漏极开路方面。

 

您能否查看该图、并告诉我们这是否正确连接以及您是否发现 PG 输出逻辑存在任何问题?

 

是否有任何其他规定可帮助使该解决方案更强大?

 

提前感谢!

Tom

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您就您的问题与我们联系。

    通过上拉电阻器将 PG 引脚连接到输出电源轨的优势在于 、如果禁用电源轨、则不会有电流流入上拉电阻器。 这降低了系统的电流消耗、尤其是在待机模式下。 但是、 这并不一定意味着 PG 引脚可以根据应用的需要连接到任何稳定电压。 因此、我看不到您的原理图/方框图有任何问题、应该可以正常工作。

    顺便说一下、您提到了您打算禁用电源轨#2至#5、以便在特定条件下节能。 但是、  我看不到在原理图/方框图中1.8V AON 轨仍在运行时如何禁用这些电源轨。 是否缺少电路的一部分?   

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Excel -

    非常感谢您的快速响应。  我很高兴听到我选择的配置是可以接受的。  在待机模式下、您不想浪费电阻器中的电流是很有意义的。

    是-为了简单起见、我省略了电路中的一部分来禁用电源轨#2至#5。  实际上、在蓝色圆圈区域内、有一个与门、用于将1.8V_AON 稳压器的 PG 引脚与 SOC 的关断信号进行对数。  因此、如果1.8V AON 未释放 PG、或者 SOC 选择关断#2至#5、与门将禁用3.3V 稳压器(#2)。  这反过来将通过每个的 PG 至 EN 路径禁用下游稳压器(#3-#5)。

    希望这有道理。

    再次感谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我明白了。 如果1.8V_AON 电源轨的 PG 引脚为低电平、或 SoC 希望关断电源轨#2至#5、则禁用3.3V 电源轨。  


    顺便说一下、我认为您可以将电源轨#2至#5的 PG 引脚的所有上拉电阻连接到其任何输出电压上。 它将降低待机模式下的电流消耗、因为只有在启用2 ~#5电源轨之一时、上拉电阻器上才会有电流流动。

    最后、您可能希望在当前或未来的项目中考虑使用较新的器件、例如 TPS62825。 有关详细信息、请参阅以下数据表链接。

    https://www.ti.com/product/TPS62825

    此致、

    Excel