请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616EVM-021 无法唤醒并自动寻址 BQ79616芯片。
通信方向:MCU (SPI)<->BQ79600 (菊花链)<->BQ79616
有关更多信息、请参阅随附的文档。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
无法唤醒并自动寻址 BQ79616芯片。
通信方向:MCU (SPI)<->BQ79600 (菊花链)<->BQ79616
有关更多信息、请参阅随附的文档。
您好、Lennart、
BQ79600不会将 SPI/UART ping 转发到堆栈器件。 相反、通过在 CONTROL1寄存器中写入正确的位来按需提供此功能。
BQ79600数据表的第7.3.2.3.1节有一个表(表9)、其中显示了所有必要的步骤。 从附加的中、我可以看到、将写入添加到 CONTROL1 [SEND_WAKE]= 1将解决该问题。
谢谢、
Geoff