This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:UVLO 与反极性 FET 连接

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012403/tps2663-uvlo-connection-with-reverse-polarity-fet

器件型号:TPS2663

数据表的第9.3.3节指出: 在反向应用中
kΩ 在 UVLO 和 IN_SYS 之间连接一个最小为300 μ F 的电阻器、需要极性保护。

如果需要在15V 下实现所需的 UVLO 运行、UVLO 引脚连接到 GND、该怎么办?

当 TPS26631配置了提供反极性保护的外部 FET 时、将 UVLO 连接到 GND 是否有效?

谢谢

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的支持!

    是的、 当 TPS26631配置了用于反极性保护的外部 FET 时、您可以将 UVLO 连接到 GND。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh!