This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:终端

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012079/bq25570evm-206-terminal

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

尊敬的客户支持中心

现在、我正在设计一个由太阳能电池、二次电池和电源管理 IC 组成的器件。

太阳能电池生成电能、电能存储在次级电池中。

电源管理 IC 通过恒定电压将次级电池的电能馈送到负载。

从上述设计概念中、我选择了 BQ25570 EVM。

我想就 BQ25570 EVM 的每个终端提出三个问题。

问题1. 如果二次电池连接到 VSTORE 端子、是否有任何问题?

实际上、我已经将一个二次电池连接到了 VBAT 终端。

问题2. 如果 J13端子未连接任何东西、VBAT_OK 端子是否会影响 BQ25570内部的任何东西?

问题3. 在上述设计概念下使用 BQ25570 EVM 时、以下 JP1与 JP6之间的连接是否正确?

JP1:NC JP2:GND JP3:VSTORE JP4:80% JP5:GND JP6:NC

如果您有任何疑问、请随时咨询。

此致、

Muramoto 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muramoto 先生、

    关于 Q1、没有问题。  连接到 VBAT 端子的唯一好处是 VSTOR 和 VBAT 之间的 PFET 提供欠压保护。

    关于 Q2、可以将 VBAT_OK 保持悬空。

    关于 Q3、除 JP5之外、一切都正常。  将 JP5接地会阻止 MPP 电路正常运行。  我建议将其保持浮动。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff

     

    感谢您的快速回复。

    我对您的回答非常了解,稍后将点击“这解决了我的问题”。

    如果您对 TI 产品有任何疑问、敬请与我们合作。

     

    此致、

    Muramoto 先生