This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:米勒钳位特性

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012305/ucc5350-q1-miller-clamp-feature

器件型号:UCC5350-Q1

您好!

我的客户目前正在进行设计、并使用具有集成米勒钳位的 UCC5350-Q1作为 IGBT 驱动器。

他们希望了解有关米勒钳位特性的更多信息、并 特别关注:

-开关关闭后、米勒钳位何时处于活动状态?

-在下图中、当驱动器关闭时或仅当钳位电压高于2V 时、MOSFET 是否始终通过开关?

 

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stani、

    该过程如下。

    在关断期间、我们需要将栅极从 VCC2下拉至 VEE2

    在关断期间、栅极开始被正常下拉 N-MOSFET 下拉。

    [引用 userid="284451" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012305/ucc5350-q1-miller-clamp-feature "-在关闭后米勒钳位处于活动状态?[/quot]

    一旦 OUT 引脚电压仅 VEE2高2.1V (数据表中的 VCLAMP-TH、第12页)、米勒钳位 FET 也会下拉。

    [引用 userid="284451" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012305/ucc5350-q1-miller-clamp-feature "-当驱动器关闭时或仅当钳位电压高于2V 时、在下图中、MOSFET 始终处于开关状态吗?

    发生这种情况后、米勒钳位保持接合、并在输出保持低电平时下拉。 这是为了防止在整个关断周期内发生错误导通。

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的回复。 这回答了我的问题。

    此致、

    Stani