This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:批号/批次代码验证请求

Guru**** 2528170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009763/tps63802-lot-number-batch-code-verification-request

器件型号:TPS63802

尊敬的团队:

我们在设计中使用了上述器件型号、并从我们的 EMS 合作伙伴处收到了批号/批次代码的详细信息、我将请求 TI 供应链团队对此进行验证。

批次编号/批次代码:795347CL0

生产日期代码:2037。

如果需要更多信息、请告诉我。

此致

J K Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjan:

       严重?  我想这里只讨论技术问题、哈哈。

       如果这个问题没有得到解决,我 就要问其他人

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我们已在项目中将该器件用于3个不同的电压轨、并按照 webench 设计报告遵循了原理图。

    我们已经构建了大约20个原型板、并开始测试同样的板。

     在20个电路板中、我们在 TPS63802中观察到的压降或过热问题很小、即使我们的5个电路板负载电流小于2A。

    这对我来说是一个严重的问题、因此 、对于总共500块电路板的生产构建、已收到的总数量约为1500个单元。

    我认为 TI 不会一次性直接支持这些多个器件的销售、TI 也会建议联系授权经销商、但我们的 EMS 合作伙伴告诉我们供应商是 TI 直接。

    因此、我只是想检查如何通过 TI 在线验证批号或批次代码、或者供应链中的某个人会有所帮助。

    此致、

    J K Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我们已在项目中将该器件用于3个不同的电压轨、并按照 webench 设计报告遵循了原理图。

    我们已经构建了大约20个原型板、并开始测试同样的板。

    在20个电路板中、我们在 TPS63802中观察到的压降或过热问题很小、即使我们的5个电路板负载电流小于2A。

    这对我来说是一个严重的问题、因此、对于总共500块电路板的生产构建、已收到的总数量约为1500个单元。

    我认为 TI 不会一次性直接支持这些多个器件的销售、TI 也会建议联系授权经销商、但我们的 EMS 合作伙伴告诉我们供应商是 TI 直接。

    因此、我只是想检查如何通过 TI 在线验证批号或批次代码、或者供应链中的某个人会有所帮助。

    此致、

    J K Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ranjan:

        感谢您的详细描述、很抱歉 我有误解。 您能帮 您拍摄 芯片 的顶级照片吗? 然后我们将检查它。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjan:

       我再次检查了它、可以按 如下方式确认非技术问题:

       https://ticsc.service-now.com/csm?_ticdt=MTYyMzk4NDk5OHwwMTc5NDY5MTk3NGYwMDQzZWYyMTBkNzQyMmE4MDMwNzIwMDEzMDZhMDA
    3ZTh8R0ExLjIuMTcwOTgzNTEwLjE2MjAzODY2MjY

    很抱歉、您没有及时提供正确的信息。 你也可以给我最高的分数,我会检查你直到它被固定


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    非常感谢您的帮助、我将在上述链接中提交请求单并告知您。

    此致、

    J K Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjan:

       欢迎您,希望一切顺利。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO:

    我们可以看到、

    它有的  

    第一行- 63802

    第二行- TI 3091

    第三行- C8N8  

    放大器中看到的情况。

    此致、

    J K Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO:

    我们可以看到、

    它有的  

    第一行- 63802

    第二行- TI 3091

    第三行- C8N8  

    放大器中看到的情况。

    此致、

    J K Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO:

    我们可以看到、

    它有的  

    第一行- 63802

    第二行- TI 3091

    第三行- C3N8  

    放大器中看到的情况。

    此致、

    J K Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjan:

        我们正在查找并将于今天向您提供反馈,请稍候。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjan:

         PM 对照片和批号感到困惑。  您能 不能帮助我们给我们 发送一张更清晰的照片和正确的批次号码、该号码应该是字母"C"之前的数字编号。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    请查看这张照片、希望它比以前更清晰一些。

    关于批号或批号、我们的 EMS 仅提供了大量信息

    批次编号/批次代码:795347CL0

    生产日期代码:2037。

    正如您在之前的回复中告诉我的、字母"C"之前只有6位数字。

    此致、

    J K Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjan:

        可在 TI 系统中找到顶部标记和批号、该标记和批号应为0795347CL0。 因此应由 TI 发送。

    此致

    TAO