This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:如何计算输出电流限制的最大值和最小值?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011823/tps2595-how-max-and-min-value-of-iout-current-limit-is-calculated

器件型号:TPS2595

大家好、  

数据表显示了可通过以下公式计算 Ilimit。  

Ilimit=(2000/RILM)+0.04

结果与7.5电气特性中的 Iout 电流限制典型值相同。

但如何计算最大值和最小值?  

客户希望了解如何估算精确的电流限制范围。  

您可以分享计算结果吗?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    电流限制值因 PVT 变化而变化。 没有用于计算最大值和最小值的精确公式。 我们通过 IC 测试结果得出这些值。 客户可以参考  数据表中的波形图16、图17、图18、图19来了解电流限制的精度。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、  

    Thnaks 要求回复。  

    但是、客户希望估计他们选择的最大值、最小值。   

    客户希望在 TPS2595xx 设计计算器中确认两点。  

    第38行 、Ilimit_final 电流限制设置点、"容差"是什么意思?

    2.在公差单元格中,0.075在公式中意味着什么?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    容差是指电流限制的变化。 例如、图中为7.6%、因此 ILIM 将在3.95-7.6%到3.95+7.6%之间变化

    2.0.075是由于数据表中也提到的器件而导致的电流限制的平均变化。 在容差单元中,我们将获取两个变化源,一个是器件,另一个是 RILIM 电阻器。

    此致

    Kunal Goel