This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:LM4040CIM3X-5.0的 SPICE 模型

Guru**** 2514085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012582/lm4040-n-spice-model-for-lm4040cim3x-5-0

器件型号:LM4040-N

大家好、

 LM4040-N 产品页面显示了各种 SPICE 模型、我们不确定如何识别特定于变体的模型: https://www.ti.com/product/LM4040-N#design-development##design-tools-simulation 

"5P0"显然与5V 版本相关、但四个 N (A/B/C/D) 5P0中的哪一个是 LM40CMP3X-5.0的合适模型?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    LM4040CIM3X-5.0意味着:

    C 级公差  

    工业温度的 I 级(-40C ≤TA ≤125C)

    M3 - SOT23封装(DBZ)

    x - 3000件大卷带包装

    因此、您要使用的 pspice 模型是 LM4040_NC5P0未加密 PSpice 瞬态模型