This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2980-N:替代

Guru**** 2813655 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2980-N, TPS760, LP2982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010509/lp2980-n-substitute

器件型号:LP2980-N
主题中讨论的其他器件: TPS760LP2982

我收到通知、不推荐在新设计中使用 LP2980AIM5-3.0和-5.0。 有人能不能告诉我更换的是什么...

制造商

器件型号

Mouser 器件型号

采购订单号

零件状态

应用工程师

LP2980AIM5-3.0

926-LP2980AIM5-30

不适用

不推荐用于新设计

应用工程师

LP2980AIM5-5.0

926-LP2980AIM5-50

不适用

不推荐用于新设计

此致、

皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    请参阅以下建议。

      LP2980-N TPS760 LP2982
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.05 0.05 0.05
    输入电压(最大值)(V) 16. 16. 16.
    输入电压(最小值)(V) 2.1 3.2. 3.12.
    输出电压(最大值)(V) 5. 5. 5.
    输出电压(最小值)(V) 2.5. 3. 3.
    固定输出选项(V) 2.5、3、3.3、3.8、4.7、 5. 3、3.2、3.3、3.8、5 3、3.3、5
    使能 是的 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 非陶瓷 非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 45. - 38.
    噪声(uVrms) 160 190 30
    精度(%) 3. 2. 2.3.
    VDO (典型值)(mV) 120 120 120
    Iq (典型值)(mA) 0.065 0.09. 0.065
    热阻 θJA (°C/W) 175. 180 176.
    最小封装面积(mm2) 4.64 4.64 4.64
    封装类型 SOT-23 SOT-23

    SOT-23

    谢谢、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    感谢您提供信息。

    此致、

    皮埃特