This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:TINA 中的反激式仿真未收敛

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, TIDA-00173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012201/ucc28710-flyback-simulation-in-tina-not-converging

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: TIDA-00173

我有一个基于 TI 应用手册 400V 至690V 交流输入50W 反激隔离式电源(修订版 B)构建的简单反激式转换器、适用于电机驱动器(TI.com)。 但是、仿真不会收敛。 这是我第一次使用 TINA、有人可以帮我解决这个问题吗? 非常感谢!

e2e.ti.com/.../HEF_5F00_PSU.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tianyi、

    感谢您对 TI 的关注。

    当您在 TINA 中进行仿真时,是否可以遵循 TIDA-00173中显示的原理图,我认为我们应该首先确保原理图正确,例如,UCC28710的 VDD 引脚应该连接一个电容而不是直流电压。 由于电容上的电压应缓慢上升至 VDD_ON 电压,因此控制器可以启动,并确保 VS 引脚分压电阻器上的 brow_IN 电压设置也正确。  我建议您按照参考设计进行操作,在获得正常波形后,您可以根据需要调整参数。  

    此处随附了原理图链接、供您参考。

    TIDA-00173原理图(修订版 A)