This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62733:这是否也适用于单个2032纽扣碱性电池? 为 C1101 Anaren 模块供电

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62733, TPS62730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011639/tps62733-will-this-also-work-with-a-single-2032-coin-cell-alkaline-powering-c1101-anaren-module

器件型号:TPS62733
主题中讨论的其他器件: TPS62730

Docs 始终指的是2节碱性电池、而不是1节。 这可以与单个配合使用吗?

此外、 建议使用 TPS62733 、但在2.1V 电压下、MPU430上的 ADC 需要2.2V 的最小值、这高于此输出... 100mV 电压差是否是一个问题? (不是高精度 ADC 应用、只需要相对变化)。

同时、我们尝试 了 TPS62730 (2.3V 输出)、一旦电池开始下降、输出就会变通。 关于如何安排这一问题的细节相当冗长。 我们稍后将讨论这个问题、假设这在理论上是可行的。

谢谢或任何提示!  此外、我们在背面有一个旁路电阻器(短路)。 从输入/输出的这种短迹线是否会导致问题? 我可以剪切它们并重试... 仍在学习。  

这可以焊接吗? 哇,它很小! 我的电路板供应商可能在这里也有问题。 (4PCB.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您向我们发送您的查询。


    单节碱性纽扣电池的标称电压为1.5V、TPS6273x 无法支持该电压、因为其输入电压最低限制为1.9V。 如果您使用的是锂离子纽扣电池(例如 CR2032)、TPS6274x 可以使用、因为标称电池电压为3.0V。

    对于 TPS62733、TPS62730的输出电压为2.10V 和2.3V (请参阅下表)。 因此、您好像交换了 P/N。 无论如何、如果您的 ADC 需要2.2V 的最小输入电压、则您应该使用 TPS62733。

      

    关于电池电压下降时 Vout 不稳定的问题、请尝试移除旁路电阻器(R9和 R11)。 如果输出电压变得稳定、请观察到该电压。  

    该器件具有自动旁路模式功能(ON/BYP 引脚=高电平)、可通过2.1 Ω 旁路开关将电池连接到输出电源轨。 当电池电压(VIN)降至 VIT BYP 阈值以下时、内部旁路开关打开并禁用直流/直流转换器。 因此、无需外部旁路电阻器。

    顺便说一下、您的输出电容器(C19/C22)的有效电容是多少? 如数据表中突出显示的那样、它应该在1.0uF 至10uF 的范围内。 此外、很难检查原理图。 您可以共享 PCB 布局文件吗? 如果是机密信息、则通过私人邮件发送。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将再次尝试此芯片、因此您的输入现在非常有价值、谢谢!!!  

    这里 是 Eagle 的布局。 是的、我的部件#S 翻转了、thx。

    C19/20为10uF + 2.2uF (实际值过大)。 我可能会移除 最远的那个、并尝试将剩余的一个降低至2-5uF 范围。 这些规格非常清楚地说明了如何保持紧凑和整洁。 输入也是10和2.2uF。

    R9/11仅用于消除转换器、以防我们将其剥离(和 DID 温度)。 但理论上、它有走线进入 PCB 的底部、我认为这 可能 是改变选择特性-仅是走线和过孔。   

    所有组件均可降至2.1V (我将尝试使用两种型号 bc、以延长电池寿命)。  但当无线电 触发和其他东西打开时、我的担忧是 MPU 将欠压。 但是、这种担心可能是不必要的、因为这种担心源于以下布局是如何  直接从电池运行 MPU 并使用 BYPASS 进行 JTAG 更新的。  预加载初始引导加载程序时、我们不再需要 JTAG。 一切都很好、这就像最后一个大障碍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的快速反馈。

    首先、无需降低总标称输出电容(10uF + 2.2uF)、因为它应处于数据表中指示的最大有效电容(10uF)范围内。

    关于 PCB 布局、一个主要问题是引脚6 (VOUT 引脚)的连接。 它应该被直接连接(并且尽可能短)至输出电容器(C19/C22)。 VOUT 引脚如何连接到 C19和 C22、因为它不可见? 最好完全遵循数据表中显示的参考布局(请参阅数据表的第19页)。

    顺便说一下、您的电路的主要问题是当输入电压下降时、输出电压变得不稳定。 正确吗?  如果是这种情况、您能否与以下信号(VIN;VSW、VOUT 引脚、2.3V/2.1V 输出)共享波形?

    此致、

    Excel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的提示!  

    旧电路并非全部在2.3V 电压下、仅用于为无线电供电。 也许这将有助于将整个板置于2.3V 上 -以防在某些地方出现错误的旁路触发器。 即使是在 该负载上尝试最小的振动电机、也感到害怕。 这就像45 mA 的浪涌最小值  

    我将介绍下一个板、 并在需要时开始新的线程。 这个测量起来没有太大意义。 因此、在我结束之前、最欢迎您说最后一句话。 我想你真的发现了它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、引脚6上的 Vout 连接(在最差之后)、但它也会馈送到 背面、我认为这是一个坏主意。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您澄清 PCB 布局。 无论如何、VOUT 引脚应使用专用走线连接到输出电容器、因为它对噪声敏感。 如果向该节点注入大量噪声、则输出电压可能会变化。 我建议 VOUT 有单独的走线连接到输出电容器、如下图所示。  

    如果您有其他疑虑、请告诉我。

    此致、

    Excel