请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 您好!
你好。
我们的客户正在使用 TPS2663、他们有以下查询:
“嗯,我只是对 IC 的过压和欠压保护感兴趣, 这就是我计划悬空许多引脚的原因,我想检查悬空这些引脚不会对功能产生任何影响,因为仿真器(TI 的 PSPICE)在引脚悬空时没有仿真 lemme,所以我需要对此进行确认。 我计划悬空的引脚如下:B_GATE、DRV、DVDT、SHDN、IMON、PGOOD、 PGTH 和 FLT。
实际上、它在数据表中指出、除了 PGOOD、它们可以保持悬空、但出于某种原因、仿真器不允许我在不连接原理图的情况下对其进行仿真、这就是我好奇的原因。"
您能帮助我们确认吗? 提前感谢您。
此致、
Cedrick