This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:连接到 bqWizard 时发现0节电池

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010464/bq78pl116-0-cell-found-when-connected-to-bqwizard

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

我们刚刚使用 bq78PL116复制了 BMS 板。 该板 采用了旧设计、包含2个 P4S 电池。  硬件仅正确检测和报告了一次电池单元编号。 但现在我们无法检测到任何电池。  我尝试了链接论坛中显示的电源序列、如下所示。 但它没有作用。  

bq78PL114、bq78PL116、bq76PL102电源连接序列-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

VLDO1和 VLDO2上的电压均为2.5V。

那么、我可以做些什么来找出问题呢? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yansheng、

    遗憾的是、由于该器件已使用、它不再是受支持的器件。 我们继续向已经投入生产但不需要帮助的客户销售它。 我们不建议在新设计中采用该器件、而是建议使用 bq40z50。

    谢谢、

    Eric Vos