This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:作为单相 PFC 运行

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012086/ucc28063-operate-as-a-single-phase-pfc

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件: UCC28064

大家好、

我的客户希望将 UCC28063用作单相 PFC 控制器。 下面的设置是否正确?

  • 将 PhB 短接至 GND
  • 保持 GDB 和 ZCDB 打开

在这种情况下、UCC28063的功能、例如软启动、保护电路、是否不稳定?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    由于控制器将 COMP 引脚电压与 PHB 进行比较、因此一旦 COMP 引脚电压高于 PHB、B 相就会开始工作。

    因此、要将控制器用作单相、请将 PhB 短接至 VREF、并断开 GDB 与 B 相的连接

    软启动和保护可以保持稳定。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据"8.4器件功能模式"、需要使用 PHB < VPHBF 来禁用 B 相。 您能否检查哪种方法是正确的?  

    此外、方框图显示 PHB > 0.8V 或相位无法进入单相模式。 是否只是数据表错误?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    我真的很抱歉我的错误。 我对 UCC28063和 UCC28064感到困惑。

    对于 UCC28063、当 PhB 小于0.8V 时、您可以禁用 PhB。 因此、通过将 PhB 拉至接地、正如您提到的、这是正确的。