This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:建议的加电/断电序列是强制性的?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681EVM-002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012187/tps53681-recommended-power-up-down-sequences-are-mandatory

器件型号:TPS53681

您好!

数据表推荐了加电序列和断电序列、如下所示。

但是、在 TPS53681EVM-002中、首先提供12V 电压、而其他电源电压则从12V 电压生成。
因此、EVM 不遵循建议的加电/断电序列。
这是可以的吗? 加电/断电序列只是建议、但不是强制的?

此致、

希拉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我们建议控制使能引脚、以便最后上电、然后先断电。 除此之外、12V、5V、3.3V 可以采用不同的顺序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    感谢您的确认!

    此致、

    希拉诺