This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:配置电阻器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011997/tps63900-configuration-resistor

器件型号:TPS63900

您好!

你好。

我们的客户希望获得3.45V 输出电压且无电流限制。 我们已经检查了数据表、没有任何计算公式、您能指导我们进行这方面的操作吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

        我将试用我们的 EVM、 不管它明天会完成、它是否正常、或者您今天需要它吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的回答。

    如果您今天可以提供、那将会很棒。 否则、就可以了。 很期待这件事。

    感谢您的观看。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

      遗憾的是、STEP 为0.1V、无法设置为3.45V。

    此致

    TAO