This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:比较 TPS560430X/XF/x3f 功耗

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012460/tps560430-compare-tps560430x-xf-x3f-power-consumption

器件型号:TPS560430

具有3.3V 固定输出电压的 TPS560430X3F 与 具有分压器的 TPS560430X/XF 之间的区别是什么

对于3.3V 输出? 如何连接引脚 VIN 和 EN、或 EN 和 GND?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    TPS560430X3F--固定3.3V、FPWM 选项、 将 FB 直接连接到 Vout

    TPS560430X--可调节输出,将 FB 连接到反馈电阻分压器

    TPS560430XF--可调节输出、FPWM 选项

    EN 可直接连接至 VIN、以通过 VIN 使能。

    B R

    Andy