This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:脉冲跳跃模式问题

Guru**** 2534920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011134/tps54302-pulse-skipping-mode-question

器件型号:TPS54302

你(们)好。

我对在 轻负载条件下使用 TPS54302降压转换器有疑问。

在我的设计中、我最初使用的是 TPS6217 (高达500mA)、这对于我的电路来说是可以的(未经测试、仅设计原理图和 PCB)。 但是、DigiKey 的芯片缺货、而且在中国市场上价格昂贵、因此我想对其进行更改。

 TPS54302 型号的主要功能是、在500mA 下、负载进入 Eco-mode (脉冲跳跃)、我不确定这会产生什么后果。

我有一个消耗最高150mA 电流的设计。 降压转换器主要用于为5V 传感器供电、并用作3.3线性稳压器(MCP1702)的 Vin。

该稳压器为 MSP430FG6047 uC 和其他器件供电。

 

在  脉冲跳跃模式下连续使用 TPS54302是否会出现问题? 其理念是使用12V 和24V 为所有系统供电。 转换器固定5V 输出、然后稳压器固定3.3V。

3.3V 线性稳压器能否正常工作?

如果您对此有任何建议或意见、我们将不胜感激。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在这个周末之后对此提供帮助。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您的问题、

    在 Eco-mode 中使用 TPS54302时、效率将会降低。 但它不会影响芯片的正常运行。

    2.对于 TPS54302、当峰值电感器电流低于500mA (典型值)时、器件将进入脉冲跳跃模式。 但这并不意味着在500mA 负载下、它将进入 Eco-mode。

    我可以与您再次核对两件事吗?

    您的设计的输出电流是多少? 您是说最大负载为150mA、还是它的标称电流是多少?

    电感器的值是多少? 您的输入电压是多少?  以便我可以检查它是否为您进入 Eco-mode。

    这对您有道理吗? 或者、如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    此致

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    该设计的峰值电流约为150mA 作为标称值、它应该大约为40mA。

    2.根据数据表建议、我使用的电感器为10uH。  使用数据表公式计算40mA 输出电流的电感值、该值接近1mH (过高)。

    我的主要问题是:

    1) 1)脉冲跳跃模式将增加电流纹波。 这是否会影响线性3.3V 稳压器(MCP1702)?

    2) 2)如果转换器进入非连续模式、线性稳压器是否会受到电流瞬间达到零的影响?

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    佩德罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    1) 1)它将增大电感器电流纹波、但其输出电流是稳定的。 它不会影响3.3V 稳压器。 建议检查您的输出电压范围是否介于2.7V 至13.2V 之间、这是 MCP1702输入电压范围、因为在 Eco-mode 下、输出电压纹波会很大。

    2) 2)由于不连续模式、它不会受到影响。

    此致

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,卢

    再次感谢您的观看。

    转换器的输入为24V 标准电压、但偶尔也为12V。 输出将固定为5V。 您能帮我选择电感器吗?

    1)在24V 和290kHz 开关频率(最坏情况)以及40mA 负载下、I 得到的电感最小值为170uH。 它是合理的价值?

    2) 2)电感器应为 SMD、但我不知道标准封装和值是什么。 在这方面是否有任何建议?

    此致、

    佩德罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    1) 1)您可以在下面找到建议的组件值。

    2) 2)您可以在 Wurth Elektronik 等一些制造商网站中找到有关标准封装的信息

    无源器件|目录| W ü Würth Elektronik 产品目录(we-online.com)

    此致

    卢西亚