This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:正常充电 CAN 输出、放电 CAN 不输出。

Guru**** 2654015 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009627/emb1499q-charging-can-output-normally-discharging-can-not-output

器件型号:EMB1499Q

EMB1499Q:emb1499Q 可充电但不可放电-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我有完全相同的问题、但不知道如何处理、也不知道如何寻求支持。 谢谢!   我采用的方案是相同的、它在硬件模式下驱动 EMB1499Q。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime、您好!

    您能否按照上一帖子的说明进行操作、并确认您的设置中的波形相同?

    "有趣的是、您没有看到器件中的任何故障。 放电信号看起来与预期的不同。 由于器件未触发故障、因此我建议通过测试两种方法将注意力集中在电路板组件上或新电路板(非工作电路板)和旧版本电路板(工作电路板)之间可能不同的任何布线/连接上。 我建议比较工作板和非工作板上的信号、以找出任何差异并通过这种方式跟踪问题。 您可以使用数据表中图7中的信号来了解4个信号(GATE:LS、GATE:HS1、GATE:HS2、PWM_CLAMP)在放电时的外观。"

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的故障与他描述的完全相同。  我并不像他那么幸运、因为我没有调试可以放电的电路板。

    我的电路和 PCB 完全借用了 EM-1402、无需任何修改。

    我想知道、什么控制放电的时序? 为什么 GATE _ HS2的输出不在手册中? 它似乎不受 EMB1499的控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高提示音、

    那么、您还有与参考设计完全相同的组件吗? 您能否共享原理图?

    您是否已查看此参考以了解更多详细信息?  https://www.ti.com/lit/ug/sluuas6a/sluuas6a.pdf

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    直接下载 www.ti.com/.../tidrn63。

    我的项目仍处于设计阶段、因此我正在进行功能测试。 我通过电路单元对其进行了单独调试。

    我目前正在调试 Tidrn63中的 PWR580a _ ACB _隔离电路。

    请参阅下图、了解搭接焊接电路:

    谢谢!

    提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sluas6a。 PDF 我也仔细阅读了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放电期间的输出波形如图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高提示音、

    好的、如果我了解这是我们的参考设计、那么它是否第一次按照指南正常工作? 还是随着时间的推移而中断? 如果将每个组件焊接到进行调试、则很难知道发生了什么情况。 很抱歉、但正如我提到过的、我们目前仅限于对此器件的支持。 我建议重新订购新的电路板、或者如果从未使用过、则执行客户退货。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    感谢您的回复!

    我似乎发现了这个问题。

    我将再次对其进行调试、以查看输出电流是否正常。

    驱动器时序现在是正确的。 如图所示:

    谢谢!

    提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提示音、

    调试工作做得很好! 您能否确定问题是什么、以帮助我们的支持取得进展?

    谢谢、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要原因是我使用的电子负载可能不匹配。  我将电子负载设置为 CV 模式、实际电荷输出将变为6V、放电将变为48V。  CV 模式不恒定或响应过慢。 这会导致组件受到保护或烧毁、最终无法正常工作。   将电池用作负载是正常现象。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime、您好!

    好的、非常感谢、您能立即解决这个问题吗? 如果出现问题、请打开一个新的问题。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的!谢谢!μ A