This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:无输入电压时、在输出电压上施加3.3V 电压

Guru**** 2533930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010851/lm1117-3-3v-applied-on-vout-when-no-vin

器件型号:LM1117

大家好、

我收到了客户关于 LM1117的问题。

客户正在考虑使用 LM1117 3.3V 选项。 他们的问题是"当输入电压为0V 时、是否可以对输出电压应用外部3.3V 电压?"。  我认为 LM1117会因从 Vout 到 Vin 的反向电流流经体二极管而受损。 我的理解是否正确? 如果你有对策,你能告诉我吗?

此致、

山口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意您的评估。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    感谢您的支持。

    如果 VIN 为开路、由于没有反向电流、是否可以向 VOUT 施加3.3V 电压?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该可以。