This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1020中的纳秒脉冲生成问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011805/lmg1020-nanosecond-pulse-generation-problem-in-lmg1020

器件型号:LMG1020

尊敬的先生/女士:

我需要为 LMG1020生成短脉冲、并使用数据表中的建议方法使用 IN+和 IN-生成纳秒脉冲(请参阅以下内容)

但我在原型中进行测试、发现触发脉冲同时出现在上升沿和下降沿(请参阅以下内容)

有没有人建议这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hungli、您好!

    感谢您的支持!   

    您可能需要增加输入信号导通时间(占空比)、以确保其保持比输入信号更长的时间。  如果这样做没有帮助、您能否提供放大到输入信号中的示波器捕获、以便更好地查看重叠情况?

    您还可以执行相反操作、并缩短 IN+信号的导通时间(占空比)。

    您还可以将输入信号更右移(更多的延迟漂移);但这会增加输出导通时间。

    我希望这对您的问题有所帮助和解答。  如果是、请按绿色按钮、否则请随时跟进!

    谢谢!

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    感谢您的回复、  

    我向大家分享2个边缘的放大图(黄色迹线是 IN+、蓝色迹线是 IN-、绿色迹线是 LMG1020的输出、紫色迹线是 GaN FET 上的电压。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hungli、您好!

    这就是我认为的情况。  蓝色走线 IN-很快变为低电平、从而打开输出。

    要解决此问题、您需要增加输入信号的占空比、或者换句话说、让它保持更长的运行时间。

    参考数据表中的此真值表也可能有助于:

    这将解决您的问题。  如果是、请按绿色按钮、否则请随意跟进!

    谢谢、

    Aaron Grgurich