This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713低功耗模式

Guru**** 2528390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012238/bq25713-bq25713-low-power-mode

器件型号:BQ25713

您好!

   我正在尝试向我的客户展示 BQ25713低功耗特性。 但我无法获得与数据表所示相同的结果。  

我在 BQ25713EVM 上进行测试并使用一节18650电池供电、然后使用电流表测量电池的消耗电流。  

根据数据表、我只需设置 VREG0x01[7]= 1、没有其他修饰、电流表显示1.85mA、远远超出典型值22uA。  

我不确定我是否正确执行了该测试? 请建议如何获取数据表中显示的近数据。  谢谢。  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    我断开了 EVM 上的 JP8并提供了外部3.3V 电压。3.3V 为 EVM 上的其他一些不属于充电器设计的电路供电。

    之后、我在 VBAT = 16V 的情况下测量了静态电流、该电流处于~20uA 至30uA 的范围内。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。