This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:LMZ34002:Rset 的 Webench 设计错误。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012380/lmz34002-lmz34002-webench-design-error-for-rset

器件型号:LMZ34002

若要设置-15.5V 的输出电压、Webench 建议为 Rset 使用205K 电阻器。 (11-34V 输入、-15.5V 输出、60C 工作温度)

数据表指定为 Rset 使用187k 电阻器以获得-15.5V 输出。

请参阅数据表的表3。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    请使用 数据表中表3中共享的值。
    感谢您提供以下信息。 我将确保将此错误通知内部团队。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Alejandro。

    我注意到、在 webench 设计中、-15.5到-17之间的任何输出电压都将提供205K 的 Rset 值。 将输出电压降至-15.0V 可提供正确的 Rset 电阻值。

    谢谢
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享! 我将确保通知团队。

    此致、
    Alejandro