This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602EVM:LMZM33602EVM 的其他候选器件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602EVM, TPSM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011955/lmzm33602evm-other-candidates-for-lmzm33602evm

器件型号:LMZM33602EVM
主题中讨论的其他器件: TPSM53602

大家好、团队、

我的客户正在搜索降压转换器 EVM、我收到了有关 LMZM33602EVM 的问题。 如果您能就他们的问题向我们提供一些建议、我将不胜感激。

◆搜索降压转换器 EVM 条件

输入电压(直流)为+24V、输出电压为1.8V、最大负载电流为1.561A

◆问题

(1)他们正在搜索 降压转换器 EVM、以确定将其放置 在 TPS7A9201DSK 之前的降压器件。  他们已经找到了 LMZM33602EVM、并认为它是目前为止合适的器 件、但他们想知道是否还有其他价格更低、面积更小的备选器件。 除了上述条件外、它们还涉及输出噪声级别。

(2)为了比较尺寸、他们需要知道 LMZM33602EVM 的尺寸。 我也找不到描述。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    1. 您能否澄清以下问题:"置于前面"、如 LDO 上电或由 LDO 供电?
      [引用 userid="448113" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011955/lmzm33602evm-other-candidates-for-lmzm33602evm ]DEVICE 将其放置在 TPS7A9201DSK/quote]TPSM53602也是一个很好的选择。 解决方案尺寸更小、价格更低。
    2. 该 EVM 的尺寸为6.5cm x 6.5cm。 解决方案尺寸可能会有所不同、但 EVM 的解决方案尺寸为~26.6mm。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    很抱歉造成混淆。 我在下面总结了我的回答。

    他们正在考虑为 LDO 供电。 由于仅将 TPS7A9201用作降压时发热是他们的问题、因此他们考虑按以下顺序供电:LMZM33602EVM - TPS7A9201 -负载

    他们正在尝试将其用作高速串行传输块中的收发器的电源。 噪声是否也符合此用途?

    2.感谢您对 EVM 尺寸的回应。 我已将其分享给客户、现在我正在等待他们的回复。

    感谢您的及时响应。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryotaro、我明白了。 因此、如前所述、任一模块都可以正常为 LDO 供电。

    此致、
    Alejandro