This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:正在寻找双极直流/直流降压转换器

Guru**** 2815095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46001-Q1, LMZ34002, LM46002-Q1, LMZM23601, TPSM5601R5H, LMZ14201H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011055/lm46001-q1-looking-for-a-bipolar-dc-dc-buck-converter

器件型号:LM46001-Q1
主题中讨论的其他器件: LMZ34002LM46002-Q1LMZM23601TPSM5601R5HLMZ14201H

您好!

我正在寻找一个18V-36V 直流输入转+-15V 直流1A 输出降压转换器。

我遇到了 LM46001-Q1器件、该器件具有适用于-15V 反相输出的参考设计。

是否有用于同相15V 直流输出的参考设计?

此外、没有库存、系列已停产。 此产品是否适合新设计?

我的应用程序是否有更好的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    LM46001-Q1是一款降压转换器、可配置为反相降压/升压(IBB)、用于负输出(这正是负参考设计文档的适用之处)。 数据表提供了应用和实施部分、其中提供了可用于选择适当组件的以下过程。

    请注意、将降压转换器配置为 IBB 时、最大输出电流额定值将受到影响、具体取决于具体条件。

    您能否澄清以下问题:-15V 输出是否需要1A 电流? 您的 Iout 要求是什么? 这样、我就可以推荐一个也适用于您的应用的器件。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alejandro

    感谢你的答复。

    是的、我需要

    Iout = 1A、Vout =-15V 直流

    Iout = 1A、Vout =+15V 直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mohit 的澄清。

    LM46002-Q1可以满足以下要求、而不是 LM46001-Q1 (由于拓扑修改的影响)。 我还可以推荐以下负电源轨模块:LMZ34002。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alejandro

    对于负电源轨应用、LMZ34002似乎是一个不错的器件型号。

    您能不能建议使用18V-36V 直流输入、Iout = 1A、Vout =+15V 直流的器件和设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    如前所述、LM46002-Q1也可以满足正电源轨的这些要求。 数据表提供了一个部分、其中分享了选择适当组件/值的详细过程。 如果 您对模块(集成 FET 和电感器)感兴趣、我建议您使用以下模块:TPSM5601R5H 或 LMZM23601或 LMZ14201H。

    此致、
    Alejandro