This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关使用 bq76940评估软件的温度计算方法的查询

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012376/inquiry-about-temperature-calculation-method-using-bq76940-evaluation-software

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940

你(们)好

在使用 i2c 与 bq76930芯片进行通信并使用 bq76940评估软件检查数据时、我有关于将温度数据转换为实际温度的问题。

请告诉我如何使用计算公式将温度传感器2上显示在当前窗口中的图片文件中的数据“0x1085 Vtsx”推导为实际温度。

"VTSX =(十进制 ADC) x 382 µV μ A/LSB (4)

 RTS =(10、000×VTSX)÷(3.3–VTSX)"

如果看菜单、就会发现使用了上面的公式、但我不知道如何详细计算。

注意:热敏电阻值为10K 欧姆

请...