请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件:BQ76940、
你(们)好
在使用 i2c 与 bq76930芯片进行通信并使用 bq76940评估软件检查数据时、我有关于将温度数据转换为实际温度的问题。
请告诉我如何使用计算公式将温度传感器2上显示在当前窗口中的图片文件中的数据“0x1085 Vtsx”推导为实际温度。
"VTSX =(十进制 ADC) x 382 µV μ A/LSB (4)
RTS =(10、000×VTSX)÷(3.3–VTSX)"
如果看菜单、就会发现使用了上面的公式、但我不知道如何详细计算。
注意:热敏电阻值为10K 欧姆
请...