This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:当负载为1mA 时、是否有可能不进入 ECO 模式

Guru**** 2815105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010986/tps54331-is-it-possible-not-to-go-into-eco-mode-when-the-load-is-1ma

器件型号:TPS54331

大家好、

我们的客户希望确认 TPS54331DDA 在负载为1mA 时是否可以不进入 ECO 模式。 客户表示、当器件处于 Eco-mode 时、纹波电压会增加。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danilo  

    我们无法阻止 不进入 ECO 模式。   

    权变措施是减小反馈分压器电阻或添加虚拟负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将首先关闭此威胁,如果您有进一步的问题,请告诉我们。  

    BRS、

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    非常感谢您的回答和建议。

    此致、

    Danilo