This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:引脚短路保护

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012285/bq25100-pin-short-protection

器件型号:BQ25100

您好!

我们希望在智能手表中使用 BQ25100、并担心进水。

  1. 如果两个引脚短路、例如 IN 和 VSS 或 OUT 和 TS、甚至 IN 和 OUT、会发生什么情况?
  2. 我们是否有有关水保护的应用手册?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    以下是该器件的引脚 FMEA 的结果:

    • IN 和 VSS 短路:输入被拉至接地、器件不启动。 不会损坏 IC。 适配器需要一些电流限制保护
    • ISET 和 VSS 短路: 无充电电流(由于 ISET OCP 保护、器件锁存)。 需要输入切换才能重新启动操作。 不会损坏 IC
    • PRETERM & VSS SHORT:预充电和终止电流设置为0mA 时的正常运行

    • TS 和 OUT 短路:TS 拉至电池电压、被钳位在 VCLAMP (TS)上(对 IC 无损坏)。 器件进入 TTDM
    • 输入和输出短路:适配器对电池短路、对 IC 无损坏。 电池保护器电路开路以防止损坏电池
    • IN 和 ISET 短路:不会损坏 IC、不会产生充电电流(配置为0A)

    在所有引脚短路情况下、IC 都可以。 如果还有其他需要、请告诉我。

    此致、

    Nick