This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:替代 TPS65131的新器件

Guru**** 2511265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011796/tps65131-new-device-to-replace-tps65131

器件型号:TPS65131

您好、TI 专家、

您是否有新器件可替换此器件?

该器   件与如此多的外部组件配合使用仍然很复杂、似乎需要添加~1k Rload 以避免突发模式噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用是5V 至±12V、负载小于500mA。 越简单越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们没有任何替代 TPS65131的新器件或路线图。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    是否想了解一下、如果您建议在输出端添加~1k 负载以避免轻负载噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了避免 PFM 轻负载纹波、您应该将 PSP/PSN 输入引脚接至 GND。 这将完全禁用正电源轨的 PFM 突发运行、并且它将仅在 PWM 模式下运行。 对于负电源轨、如果应用中的负载较轻、则可能需要添加额外的负载电阻器、以完全避免由于转换器不连续运行而产生的噪声。

    此致、

    辽卡特