This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:具有独立 USB-PD 检测功能的锂离子充电器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012392/bq24179-liion-charger-with-standalone-usb-pd-detection

器件型号:BQ24179

你好!

我正在寻找一款具有自动 USB-PD 检测功能的锂离子充电器、该充电器无需额外的微控制器即可(PD-)为2节电池充电。

我是否正确理解上述充电器无法做到这一点? 是否有其他选择?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilian:

    TI 没有具有集成 USB-PD 检测功能的充电器。  我们通过以下链接提供双芯片解决  方案:www.ti.com/.../USB-PD-CHG-EVM-01、但它还需要一个微控制器或其他支持 I2C 通信的主机。

    此致、

    Jeff